This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:I2C 引脚的 IO 规格

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115181/rm42l432-io-specification-for-i2c-pins

器件型号:RM42L432

在 RM42L432数据表中、我们可以在5.9下找到 IO 电气特性:

V_IL (低电平输入电压)最大值为0.8V

如果我们查看 I2C 规范 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf -表10:

V_IL (低电平输入电压)最大值为0.3 x VDD、在我的情况下 VDD=3.3V、因此根据 I2C 标准、V_IL 最大值应为1.0V

此问题的背景是、我们使用的是 I2C 隔离器 IC、其最大输出低电压为900mV、符合  I2C 标准、但不在 RM42L432输入规格的限制范围内。

TI 能否就此评论一下、RM42不是完全符合 I2C 标准?