This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137ZWT 是引脚对引脚兼容的

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115217/tms570ls3137-tms570ls3137zwt-is-pin-to-pin-compatible

器件型号:TMS570LS3137

我能否知道  TMS570LS3137ZWT MCU 和 RM48L952DZWTT MCU 是否引脚对引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们引脚对引脚兼容。 但这两种封装的外设不完全相同。

    例如、Flexray 模块不受 RM48Lx 支持、但受 TMS570LS31x 支持

               RM48Lx 支持 USB 主机和器件模块、但 TMS570LS31x 不支持。

    两个器件的工作温度也不同:

          RM48Lx:–40ºC μ A 至105ºC μ A

           TMS570LS31x:–40ºC μ A 至125ºC μ A