请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
运行 RAM13诊断程序时、我们预计会触发 ESM 3.15。
但我们还看到 ESM 2.7和数据中止。
(Q1)这是否是该测试的预期行为?
谢谢、此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
运行 RAM13诊断程序时、我们预计会触发 ESM 3.15。
但我们还看到 ESM 2.7和数据中止。
(Q1)这是否是该测试的预期行为?
谢谢、此致、
最大
尊敬的 Max:
[引用 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1112414/tms570lc4357-ram13-triggers-EMS-3-15-the-well-as 2-17-and-data-abort"](本测试的预期行为)[Q1?是的、这是预期行为。
当 ADDR_奇 偶校验_OVERRIDE = 0xA 时、奇偶校验方案被反转、地址校验器将在反转奇偶校验方案上工作。
默认奇偶校验方案是奇数、在 DEV 奇偶校验控制寄存器1 (DEVCR1)中定义。
反向奇偶校验将生成命令奇偶校验错误(ESM 2.7) 和地址/控制奇偶校验错误(ESM 3.15)。