This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:当 UniFlash 读取 RM57l843时、它始终显示"读取目标设备"

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111177/uniflash-when-uniflash-reads-rm57l843-it-always-shows-read-target-device

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: RM57L843

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

当 UniFlash 读取 RM57l843时、它始终显示"Read Target Device"。(UniFlash 版本:7.2.0/调试器:XDS100 V2)

A. 当时它 是否正常读取了闪存?

B.  它是否读取了整个存储器? (4G 或4M)

C. 是否可以缩短读取时间?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    UniFlash 将仅在需要时访问目标。 当您在 UniFlash 中选择 Memory 选项时、默认情况下不会读取目标存储器。 您需要按下"Read Target Device"按钮以使 UniFlash 读取并显示目标存储器的内容。 "Read Target Device"不是消息-它是一个按钮。

    [~引脚 userid="496057" URL"/support/microdevices/arm-based microdevice-group/arm-based microdevices/f/arm-based microdevice-forum/1111177/uniflash-when -uniflash-read-read-rm57l843-it-wey-se-read-target-device"]a. 当时它 是否正常读取闪存?

    它仅在按下"Read Target Device"按钮时读取存储器。

    [~引脚 userid="496057" URL"/support/microdevices/arm-based microdevice-group/arm-based microdevices/f/arm-based microdevice-forum/1111177/uniflash-when -uniflash-read-read-rm57l843-it-wey-se-read-target-device" b.  它是否读取了整个存储器? (4G 或4M)[/quot]

    不、它只读取一个存储器块。 读取的存储器显示在"Memory Browser"视图中。 当您滚动到读取存储器底部时、您将看到一个选项"加载更多"。这将触发另一个存储器块的读取

    [~引脚 userid="496057" URL"/support/microdevices/arm-based microdevice-group/arm-based microdevices/f/arm-based microdevice-forum/1111177/uniflash-when -uniflash-read-read-rm57l843-it-wey-se-read-target-device" c. 是否可以缩短阅读时间?[/引述]

    部分问题是每次读取目标存储器时、UniFlash 都需要重新连接到目标。 只要用户保持在"Memory"视图中、后续读取就会更快。

    谢谢

    Ki