This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM 1.92 "CCM-R5F -运行状态"在 CPU8 /锁步比较器(CCM)自检期间

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109438/tms570lc4357-esm-1-92-ccm-r5f---operating-status-during-cpu8-lockstep-comparator-ccm-self-test

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

在 CPU8锁步比较器(CCM)自检期间、我们得到一个 ESM 1.92"CCM-R5F -运行状态"。

(Q1)此错误的信令是否正常、我们是否可以在自检期间忽略它、以及文档中描述的行为在哪里?

(Q2)该错误是否会在 CCM-R5F 的其他自检期间以及错误强制和自检错误强制期间发生?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [引用 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1109438/tms570lc4357-ESM-1-92-CCM-r5f--opering-status-during -cpu8-lockstep-comparator](我们可以在正常测试期间忽略 CCM/Q1中描述的错误并忽略正常信号)[引用自检过程中的自检行为](在正常情况下)、并可以忽略此错误]

    器件数据表指出、当不处于锁步或者 CCM 处于自检模式时、ESM 1.92被置为有效。 在 CCM 自检期间设置此标志是正常的。

    [引用 userid="430202" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based microcontrollers/f/arm based microcontrollers-forum/1109438/tms570lc4357-ESM-1-92-92-CCM-r5f--opering-status-during -cpu8-lockstep-comparator"(r5q2在自检期间发生错误和强制自检期间发生)错误[引用错误]

    我不这么认为。