This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如何构建级联应用图像

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106085/am2732-how-to-build-cascade-appimage

器件型号:AM2732

C:\ti\ccs1100\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03\ti\utils\test\cascade

1.run setenv.bat

2.gmake 全部

生成 am273x_cascade_MSS.xer5f

如何将 am273x_cascade_MSS.xer5f 转换为*。appimage?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您将必须按照一些步骤来构建 appimage。 为此、我将请求您在路径 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\ti\demo\am273x\mmw\makefile 中使用演示的 makefile 文件作为参考。 您必须在 makefile 中添加具有 bin 或 bin 相关信息的类似行、以便使用.xer5f 文件生成 appimage。 SON 添加相关行完成后、您将获得与.xer5f 一起生成的 appimage  

     如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用命令 generateMetaImage.bat am273x_cascad.appimage am273x_cascad_MSS.xer5f NULL,生成appimage,但是 烧录没有反应,能帮我试一下,告诉我为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      以下 makefile 文件应帮助您生成 appimage。 因此、如果您使用此 makefile 替换 SDK 应用中的 makefile、则该文件将生成 appimage。

    e2e.ti.com/.../makefile

      如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Akshay。