请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6ZRB 我们有一款产品、我们正尝试将新固件引入其中。 一个最小测试产品从 TM4C1237转换而来、现在是 Task_sleep 块。 在调整项目之前工作良好。 项目使用 TI-RTOS 和 driverLB。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一款产品、我们正尝试将新固件引入其中。 一个最小测试产品从 TM4C1237转换而来、现在是 Task_sleep 块。 在调整项目之前工作良好。 项目使用 TI-RTOS 和 driverLB。
您好 James、
我会研究引脚分配和时钟配置、但实际上这里没有太多细节可供我运行。 此外、我对 TI-RTOS 不是很熟悉、因此我不确定是否有会 影响这一点的 SYS/BIOS 变化-我之前从未听说过这种变化以及我对 SYS/BIOS 的了解、 我不能想象一个基于器件的功能会发生类似变化、因此它可能是硬件级器件配置方面导致了某种情况。 也许另一项检查是确保所有其他代码正在运行并且 Task_sleep 不会因为硬件故障而被阻止?
此致、
Ralph Jacobi