This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:CCS 编译器(CQKIT_RV)和 HALCoGen (CSP)的认证、是否提供 IEC 61508认证?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1107330/rm42l432-certification-of-ccs-compiler-cqkit_rv-and-halcogen-csp-with-iec-61508-certification-available

器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的先生

客户已签署 SAR1 SAR2 NDA、对 CCS 有以下问题:

目前、TI 建议的 SAFETI 流程已获得硬件开发/和软件开发证书。
1.这两种同等产品的认证套件(CQK)是否已通过认证?

HalCoGen 生成代码时、还提到当 CSP 用作认证时、它可以生成相应的报告供客户在认证期间使用。

想问的是、
HalCoGen 本身是否有一个"证书"?
3.如果 HalCoGen 没有证书、您是否需要购买 CSP 来证明 HalCoGen 是一个安全的工具?

以下是 Hercules 在简报中经常描述的四个证书(包括上述 SAFETI 硬件过程和软件过程)
webinar.elecfans.com/.../582ec5895ee70.pdf
4.第12页,在这4个证书中,贵公司目前可以提供哪些证书?

我们公司发现 RM42本身已经通过了 IEC 61508中 TUV 的硬件认证、无论它是否能够提供原始认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="456267" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1107330/rm42l432-ccs-compiler-cqkit_rv-and-halcogen-ccs-with IEC-61508-certification 认证]1"。 这2个等效的认证套件(CQK)是否已通过认证?[/QUERP]

    不会。它们是 SafeTI 功能安全硬件开发和软件开发流程:

    硬件开发流程:QRAS AP00210

    软件开发流程:QRAS AP00213  

    [引用 userid="456267" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1107330/rm42l432-ccs-compiler-cqkit_rv-and-halcogen-ccs-with IEC-61508认证–可用。]2 HalCoGen 本身是否有一个"证书"?

    HALCoGen 软件开发流程已通过认证、但 HALCOGen 生成的代码未通过认证。  

    HALCoGen 合规性支持包(CSP)旨在提供文档、报告和单元测试功能、以帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    [引用 userid="456267" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1107330/rm42l432-ccs-compiler-cqkit_rv-and-halcogen-ccs-with IEC-61508-certification ]可用。 如果 HalCoGen 没有证书、您是否需要购买 CSP 来证明 HalCoGen 是一个安全工具?

    CSP 本身是免费的。 您可以从 TI MySecure 软件站点下载。 但单元测试工具(LDRAunit)不是免费的、您需要单独从 LDRA 购买许可证。

    [引用 userid="456267" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1107330/rm42l432-ccs-compiler-cqkit_rv-and-halcogen-ccs-with IEC-61508-certification 认证]4]"。 第12页、在这4个证书中、贵公司目前可以提供哪些证书?

    对于 RM42Lx、有3个认证证书:IEC61508 SIL 3证书以及软件和硬件开发流程证书。

    这些证书位于  https://www.ti.com/product/RM42L432?keyMatch=RM42L432&tisearch=search-everything&usecase=GPN#tech-docs

    [引用 userid="456267" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1107330/rm42l432-ccs-compiler-cqkit_rv-and-halcogen-ccs-with IEC-61508-certification 认证]。 我们公司发现 RM42本身已经通过了 IEC 61508中 TUV 的硬件认证、它是否能够提供原始证书[/报价]

    您可以从 TI.com 找到证书