主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的先生
客户已签署 SAR1 SAR2 NDA、对 CCS 有以下问题:
目前、TI 建议的 SAFETI 流程已获得硬件开发/和软件开发证书。
1.这两种同等产品的认证套件(CQK)是否已通过认证?
HalCoGen 生成代码时、还提到当 CSP 用作认证时、它可以生成相应的报告供客户在认证期间使用。
想问的是、
HalCoGen 本身是否有一个"证书"?
3.如果 HalCoGen 没有证书、您是否需要购买 CSP 来证明 HalCoGen 是一个安全的工具?
以下是 Hercules 在简报中经常描述的四个证书(包括上述 SAFETI 硬件过程和软件过程)
webinar.elecfans.com/.../582ec5895ee70.pdf
4.第12页,在这4个证书中,贵公司目前可以提供哪些证书?
我们公司发现 RM42本身已经通过了 IEC 61508中 TUV 的硬件认证、无论它是否能够提供原始认证。