This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 CCM 测试

Guru**** 2403425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106817/tms570lc4357-tms570lc4357-ccm-test

器件型号:TMS570LC4357

您好、

我目前正在执行一些针对 Cortex-R5F 及其内核比较模块的锁步监控功能的测试。 我已经设置并使用了所有自检、并且 CPU 输入反转诊断工作正常。 我想知道除了输入反转之外还有其他方法强制执行锁步错误、以便我可以更进一步地验证此功能的功能吗? 我曾使用不同的 CPU 电压和温度、但从未触发过错误、出于好奇、我想强制执行错误。 我还能做什么吗?

谢谢、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    要有意触发 CCM-R5F 错误、您可以使用技术参考手册中提到的"错误强制"或"输入反转"。 我不知道其他方法。

     复位时、MCU 通用寄存器(R、R1、... R14等)没有固定值。 为了避免错误的 CCM 比较错误、应用软件需要在使用这些寄存器之前将这些寄存器初始化为零:   _coreInitRegisters_();在 hl_sys_startup.c 中

    如果这些寄存器未初始化、则可能会出现 CCM 比较错误。