This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:通过 USB C 加电不能正常工作

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106243/tmdscncd263-powering-on-over-usb-c-doesn-t-seem-to-work

器件型号:TMDSCNCD263

您好!

我不确定缺少什么、但通过 USB C 连接器为电路板供电时遇到问题。

请参见 下图:

  • 当电路板由  Mini-USB 连接器供电时、它可以工作
  • 当电路板由 USB C 连接器供电时不工作

有人可以提供帮助吗?

谢谢

SEB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还 没有尝试使用 TMDSCNCD263、但  AM263x 控制卡用户指南中的3.1.1节"使用 USB Type-C 连接器的电源输入" 说明 USB C 电源需要通告它可以在5V 时提供3A:

    您将什么用作 USB C 连接器电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您的回答。 是的、我在用户指南中看到了该部分。

    我使用的电源为5V/2.4安培、使用  Mini-USB C 连接器时工作正常。

    由于我的应用仅使 LED 闪烁、我不希望板消耗3安培? 但是、遗憾的是、我没有3A 的电源可以尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="513841" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forume/1106243/tmdscncd263-power-one-over-usbc-doesn-t-t-wisc-usbs-wisc-work /4098392#4098392"],因为我的应用程序不会仅使用 LED 指示灯?[引用3安培数?],因为我的应用程序不会使用 LED 指示灯?]

    我同意不会期望消耗3A 电流、因为它在使用 Mini-USB C 连接器供电时工作(USB2.0最大电流为0.5、USB3.1最大电流为0.9A)。 但是 、TUSB320LAIRWBR USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制用于启用 USB-C 电源输入的方式是、除非 USB-C 电源广播它可以提供3A 电源、否则无法为控制卡供电:

     由于 TUSB320LA 上的 ADDR 引脚未连接、TUSB320LA 运行在"GPIO 模式"下。  TUSB_OUT1和 TUSB_OUT2必须变为低电平、 TPS2296_EN 才能变为高电平、从而使 TPS22965DSGT 负载开关 通过 USB-C 5V 输入为 TMDSCNCD263供电。

    TUSB_OUT1和 TUSB_OUT2仅 在 USB-C 电源广播时变为低电平、它可以通过 CC 线路上的 USB 电力输送通信提供5V 3A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒的解释:)谢谢切斯特!