This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:我想用 uVsion、TM4C1294来启动 TI-ROTS。

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105192/tm4c1294kcpdt-i-want-to-start-ti-rots-by-uvsion-using-tm4c1294

器件型号:TM4C1294KCPDT

我想用 uVsion、TM4C1294 (Tiva c)来启动 TI-ROTS。

我从以下网站下载了 TI-RTOS。

http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

TI-RTOS 2.16.01.14 2016年4月22日

我在示例文件夹中找不到由 vison 创建的 TI RTOS 工程。

(只有 IAR 和 TI 项目。)

TI\tirtos_tivac_2_16_01_14\tirtos_tivac_2_16_01_14_examples

在哪里可以找到 使用 TM4C1294的 uVISION 项目示例? 

如果我找不到 uvion 创建的样片、是否很难用 uVISION 创建 TI-ROTS 项目?

请告诉我、如何通过 vison 创建 TI-RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅此帖子。 基本上、TI-RTOS 不支持 Keil uVISION。  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/394184/ti-rtos-for-cortex-m4-in-keil-ide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道 TI-RTOS 不支持 Keil 的 uVISION。 



    如果您知道、请告诉我以下问题。


    是否无法使用 TM4C1294通过 vison 运行 RTOS?(免费 RTOS、TI-RTOS)  

    我下载了用于 C 系列的 TivaWare 软件版本2.2.0.295、版本说明它不支持"freertos"。

    (在版本2.14.178之前、它似乎支持免费 RTOS)


    [以下是 TivaC 发布说明注释。(Ver2.2.0.295)]

    www.ti.com/.../SW-TM4C

    "由于为 Tiva-C 提供了 TI-RTOS、FreeRTOS 不再受支持。 FreeRTOS_DEMO
    示例已从 TivaWare 中删除、以更好地反映不会提供支持
    FreeRTOS。 第三方 FreeRTOS 文件夹将继续包括在内"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的理解是正确的、我们没有任何针对 uVISION 的 TI-RTOS 或 FreeRTOS 支持。 我们计划在接下来的几个季度发布一些应用手册、用于为 TM4C12x MCU 开发基于 FreeRTOS 的应用程序、该应用手册将主要用于 CCS 工具链。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    这解决了我的问题。

    我知道 uVision 既不支持 TI RTOS、也不支持 Free RTOS。