您好!
CPSW 和 ICSSG 的两个以太网端口同时可用是否正确(无引脚限制)。 但是、CPSW 和 ICSSG 的重叠仅限于1个端口?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Holger、您好!
不确定我是否理解您的问题。 AM243x 的引脚多路复用器最多支持4个以太网实例。 CPSW3G 可支持(2个 RMII 或2个 RGMII)、而 PRU-ICSS 可支持(2个 MII 或2个 RMII 或2个 RGMII)。 只要存在有效的引脚多路复用解决方案、就可以使用这些模块的任意组合对其进行实例化。 请使用 SysConfig PinMux 工具测试您的各种用例选项。
此致、
Zackary Fleenor
Zackary、您好!
很抱歉、未清除。 客户希望为不同应用设计一个硬件/PCB。 一个应用他希望将 CPSW 用于标准以太网、另一个应用他希望将 ICSS 用于现场总线以太网。 因此、CPSW 和 ICSS 应该对以太网收发器使用相同的引脚、以便他可以使用相同的 PCB、而不必使用外部多路复用器。 我知道一个端口在 CPSW 和 ICSS 之间具有重叠引脚。
此致、Holger
感谢您的进一步说明。 也可以使用 SysConfig-PinMux 工具确认这种类型的用法。 请参阅下面显示 CPSW-RGMII1和 ICCSG1-RGMII2之间明显重叠的屏幕截图。 使用这些引脚将使客户能够像您提到的那样创建奇异硬件设计(也将存在其他解决方案)。
| 焊球 | CPSW | ICSS |
| W11. | RD0 (RGMII1) | RGMII2_RD0 |
| V11. | RD1 (RGMII1) | RGMII2_RD1 |
| AA12. | RD2 (RGMII1) | RGMII2_RD2 |
| Y12. | RD3 (RGMII1) | RGMII2_RD3 |
|
W12. |
RX_CTL (RGMII1) | RGMII2_RX_CTL |
| U11. | RXC (RGMII1) | RGMII2_RXC |
|
AA10 |
TD0 (RGMII1) | RGMII2_TD0 |
| V10. | TD1 (RGMII1) | RGMII2_TD1 |
| U10. | TD2 (RGMII1) | RGMII2_TD2 |
| AA11. | TD3 (RGMII1) | RGMII2_TD3 |
| Y11. | TX_CTL (RGMII1) | RGMII2_TX_CTL |
| Y10. | TXC (RGMII1) | RGMII2_TXC |

此致、
Zackary Fleenor