主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SysConfig
您好!
我目前正在项目中使用 TM4C1299KCZAD、在将微控制器修改为该器件型号后、我能够成功地对微控制器进行编程并从 TIREx 运行 PWM LED 示例、 但是、在使用我自己项目的源代码进行编程后、我无法再与目标建立连接。 我已读取的 JTAG 引脚可能 会在程序运行期间被单独置位、并且 JTAG 接口不再可用。 因此、我尝试保持复位并为微控制器加电、同时保持复位保持在低电平、然后我执行了 JTAG 连接测试、情况良好、以下是日志:
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2021年1月31日"。
库构建时间为'19:18:41'。
库软件包版本为'9.3.0.00042'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
此仿真器不会创建复位日志文件。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针]
如果我在复位保持高电平的情况下执行此测试、则此测试失败。
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2021年1月31日"。
库构建时间为'19:18:41'。
库软件包版本为'9.3.0.00042'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
此仿真器不会创建复位日志文件。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针]
假设微控制器已锁定是否正确? 我还针对不同 的 JTAG 时钟配置完成了此测试。
我还尝试使用了"SW mode"并再次测试了连接:
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
此仿真器不会创建复位日志文件。
---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----
此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。
IDCODE 寄存器的值为0x2ba01477。
SWD 模式完整性测试成功。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针]
我注意到 IDCODE 与数据表中的值不同: 0x4BA00477 (TM4C1299KCZAD 数据表中的221页)
我在 该论坛的其他主题中看到了、
e2e.ti.com/.../tm4c1294ncpdt-debug-port-unlock-using-uniflash
uniflash 用于解锁微控制器、但该选项不会出现在我的 Uniflash 版本(版本 6.2.0.3059)中。
此致、
努诺·拉莫斯