This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:我无法在 Scalable-PMIC-GUI 上验证 PMICA 的"NVM 配置和 quot

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SCALABLE-PMIC-GUI, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128160/msp432e401y-i-cannot-verify-nvm-configuration-of-pmic-a-on-scalable-pmic-gui

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:可扩展 PMIC-GUITDA4VM

您好专家。

目前,我正在通过 Scalable-PMIC-GUI 和 TI LaunchPad 检查 TDA4VM 的 PMIC NVM 配置。
我对"NVM 配置"有疑问。

我想在 PMICA (I2C 地址:0x48)和 PMIC-B (I2C 地址:0x4C)处读取/写入 NVM 配置
当我将配置写入 PMIC-B 时,它已成功。

当我将配置写入 PMIC-A 时,失败。 ("验证连接"失败。)

Q1我不知道为什么我无法在 PMIC-A 上连接 page0

   请告诉我原因。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是否可以尝试拔下 USB 电缆并将其插回增益? 或者、如果仍然无法正常工作、请尝试再次重新启动 GUI?

    谢谢!

    Phil   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速回复。
    与 TI LaunchPad 的连接不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的意思是"不正确"? 您是否意味着 LaunchPad 无法与 GUI 连接? 您可以尝试重新启动 GUI 吗? 是否可以附加图片以显示来自 GUI 的消息?  

    谢谢!

    Phil