This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:固件下载错误

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010EVM, MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128870/msp-exp432e401y-firmware-download-error

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:LM36010EVMUNIFLASH

大家好、

我正在测试 LM36010EVM、并使用 MSP-EXP432E401Y 提供控制信号。 用户指南要求我更新固件、然后出现错误。

我想知道 MSP Launchpad 本身是否有问题、或者软件设置是否不正确。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我也无法获取 GUI 来成功刷写 MSP432。 但是、我能够使用 Uniflash 通过安装中包含的 msp432fw.out 对 MSP432进行编程。 请参阅下面的屏幕截图:

    此致、

    Evan