This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:Telnet 无法连接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122412/tm4c129enczad-telnet-failing-to-connect

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

我有许多定制板运行 dk-tm4c129x enet_uIP 示例的修改版本。  所有这些定制板都连接到48端口以太网交换机、并通过运行 c#程序的计算机进行控制。 有时电路板无法通过 telnet 连接到计算机、

public TelnetConnection(string Hostname, int Port, ref bool result)
        {
            try
            {
                tcpSocket = new TcpClient();
                tcpSocket.ReceiveTimeout = 1000;
                tcpSocket.SendTimeout = 1000;
                tcpSocket.NoDelay = true;
                IPAddress card = IPAddress.Parse(Hostname);
                tcpSocket.Connect(card, Port);
                result = true;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Trace.WriteLine($"TelnetConnection Error: {ex.Message}");
                result = false;
            }
        }

在 C#程序中、我尝试多次连接、但 Tiva MCU 不会响应。 下面是一个线 Shark 输出、

我能够识别发生故障的电路板、但不知道如何保留其当前状态以检查 JTAG 调试器发生的情况。

是否有人对如何调试或解决此问题有任何建议?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

     它是否总是同一个偶尔不会连接的板? 还是偶尔不会连接的随机电路板?

     如果不连接的主板保留为连接到交换机的唯一主机、您是否会继续看到问题。 如果问题与开关有关、则只想将其隔离。  

     如果您可以确定问题板、是否可以使用调试器启动程序并等待问题发生并从该程序进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    板将随机发生故障。 我很确定这不是交换机、因为从未发生故障的其他卡也连接到它。

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

     您没有回答过我如果问题板被单独保留为网络中的唯一板、它是否仍会偶尔发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我还没有找到网络上的故障电路板。 我明天会尝试。

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

     我没有听到你的反馈。 我希望您自己解决了这个问题。 我现在将关闭该线程。 如果您有一些更新、您只需写回此帖子、该主题将自动重新打开。