This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CCS 上的复位

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059452/tms570ls3137-reset-on-ccs

器件型号:TMS570LS3137

您好!

剂量 调试复位是 指表2-8中的系统复位?

我只想重置调试逻辑、如何执行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过在 CCS 中按"System Reset"来设置 SYSESR 的调试复位标志。 可通过下拉 nRST、编程 SYSECR (SW 复位)的第14/15位、PLL 跳周等来生成系统复位  调试逻辑也可以生成系统复位。  

    但 CCS 中的系统复位不会复位调试逻辑。 可通过 PORRST 复位和下拉 nTRST 信号来复位调试逻辑。