您好!
在"Driverlib 用户指南"中、我们找到了闪存控制器 A:
9.1模块操作 请注意、此模块仅用于 MSP432P4111。 如果使用 MSP432P401、请参阅非 A 型号。 MSP432 DriverLib 闪存控制器 A 外设旨在简化 MSP432器件上的闪存处理或写入、擦除和配置。 许多严格的验证要求/前提条件都完全在 FlashCtl API 中处理。
虽然最初被诱惑工作正常、但现在却不工作。 我们使用的是 MSP432P4011。 似乎会发生的情况是、我们将"oad_bootloader_source_MSP_EXP432P4111_nortos_ccs"转移到 MSP432P4011 (似乎也起作用!)的以下 boorloader 代码中的情况类似:
因此、MSP432P4111也意味着它不适用于我们使用的 MSP432P4011? 它仅适用于目前为止的 smalll 文件!
Rgds、
劳伦特