This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我不能在 FreeRTOS 中将 DMM 端口引脚用作 GPIO。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1062078/tms570ls3137-i-can-not-use-dmm-port-pins-as-gpio-in-freertos

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我正在使用 TMS570LS3137开发一个项目。 我可以将 DMM 端口的引脚用作禁用 FreeRTOS 的 GPIO。 但是、创建 FreeRTOS 任务并且 DMM 端口的引脚在任务中是 gioSetBit/gioGetBit 操作时、主循环崩溃。 DMM 端口的引脚是否不能用作 FreeRTOS 中的 GPIO? 如果您能对此提供帮助、我将非常高兴。

此致、

Eyup sayin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    DMM PC0~PC8寄存器只能在特权模式下写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。