请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 对于勘误表 mem#15、它说我无法可靠地在每个扇区中指定的位置写入和擦除数据、因此我的权变措施是在这些特定的存储器地址分配变量、这些变量不会执行任何操作、因此我的代码都不会写入。iam 正在使用
uint32_t Bank_0_1 __attribute__((location(0x07FFE4))) __attribute__((retain)) = 0;对于每个扇区、我执行此操作16次、有4个字位置不使用每个扇区。现在、当我运行代码时、调试器无法启动、我想我没有正确的地址、我不确定这是否是解决勘误表的正确方法 我想也许我可以改用 DSECT 在我的 cmd 文件中创建一个虚拟段。任何输入都是值得赞赏的