This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294的任何 CAN 总线示例?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064619/tm4c1294ncpdt-any-can-bus-example-for-tm4c1294

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

任何指针都将被赞赏、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TivaWare_C_Series-2.2.0.295/examples/peripherals/CAN 目录中提供了一些示例。

    从快速看、它们具有支持 TM4C123或 TM4C129器件的条件编译、例如处理函数差异以设置不同器件系列的系统时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     是的、最近为 CAN 模块创建了一个应用手册、 其中包含五个不同的有用示例项目、包括 CAN 引导加载程序。 请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spna245