This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:具有 SPI 接口的以太网

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056069/msp432e401y-ethernet-with-spi-interface

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我们是否有 MSP432E4x 解决方案能够与 KSZ8851SNLL/SNLI 竞争- 具有 SPI 的单端口以太网控制器?

数据速率不重要、可能只有1Mbit。

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我不确定 我们是否有这种解决方案。 Resource Explorer 中提供了一些代码示例。 但是、我认为它与 KSZ8851SNL/SNLI 不兼容

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我不n´t 兼容的解决方案、我要找一个具有 SPI 接口的以太网控制器。
    MSP432E4x 具有 SPI 和以太网以及 PHY、因此我想知道客户还需要付出哪些额外努力。

    我们是否有一个易于实施的软件解决方案、而无需花费大量时间进行软件开发?

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有任何反馈吗?

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    您提到的部件基本上是以太网/SPI 转换器。 如您所述、MSP432E 器件包括10/100以太网和 SPI。 虽然我们没有现成的示例用于将 SPI 连接到以太网。 但是、我们提供了用于 SPI 的 MSP432E 的 TI 驱动程序以及以太网堆栈、可以使用 SysConfig GUI 进行配置、以此作为初始化所有内容的起点。 因此、我建议:  

    转至 SysConfig for MSP432E -您可以在此处的云端以及 CCS 桌面上看到这一点。  https://dev.ti.com/sysconfig/#/start 选择 MSP432E 器件和 SDK。  

    然后、在 SysConfig GUI 中、您可以使用图形界面添加和配置 SPI、以及添加和配置以太网堆栈组件。 最后、SysConfig 可以将具有配置代码的项目发送到 CCS、然后您需要添加一些代码来一起使用 SPI/以太网(例如、在周围移动数据、使用 RAM 为要发送的数据包提供缓冲区等)。  

    我希望这有助于提供更清晰的路径。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    感谢您的澄清。

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Microchip 器件是一个器件中的 MAC 和 PHY。 它通过 SPI 与微控制器通信。 微控制器仍然必须运行整个以太网堆栈。 它实际上是为没有任何内置10/100以太网硬件的微控制器和微处理器而设计的。

    MSP432E 内置了 MAC 和 PHY、因此根本无需使用 Microchip 器件。 您仍然必须实施以太网固件堆栈。