请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
请提供 L2FMC 模块的 FSM 编程/擦除验证设置寄存器和 FSM 比较验证设置寄存器的说明。
谢谢、
Tirumala。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请提供 L2FMC 模块的 FSM 编程/擦除验证设置寄存器和 FSM 比较验证设置寄存器的说明。
谢谢、
Tirumala。
您好、 Tirumala、
器件闪存控制寄存器列表中没有这种寄存器。 当闪存位被编程或擦除时、它们根据 PROGRAM_VERIFY 或 ERASE_VERIFY 基准电平进行检查。 这些操作将自动执行。 该状态将写入 FSM 状态寄存器。 请参阅器件 TRM。
F021闪存库还具有用于执行验证的 API。 API 根据从指定地址开始提供的32位字或 b 位字节长度的数据来验证器件。 如果某个位置未能进行比较、则返回的结果将错误。 此验证使用正常的读取、读取裕度0和读取裕度1模式。