This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:最大 外设输出引脚的灌电流值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055139/tms570ls3137-max-sink-current-value-for-peripheral-output-pins

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的 TI 团队:

当我们检查 MCU 数据表时、可以看到最大外设输出引脚电流在第47页。 我在数据表中找不到有关引脚灌电流的任何信息。 表中写入的值是否对灌电流有效?


您能帮助解决这个问题吗?

 

此致、

Eyup sayin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    [报价 userid="494901" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055139/tms570ls3137-max-sink-current-value-for-peripheral-output-pins "]表中写入的值是否对灌电流有效?[/quot]

    是的。  它是输出电压为 VOLMAX 或更低的最大灌电流。  它是输出电压为 VOHMAX 或更高的最大源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ Wang。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Eyup sayin