This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关 ADC DMA 传输的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054620/tms570ls3137-question-about-adc-dma-transfer

器件型号:TMS570LS3137

您好!

ADC 有3种 DMA 传输方法、我想知道 块 DMA 传输和转换结束 DMA 传输 是否可以同时启用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件 DMA 请求 可以触发帧传输或块传输。 它通过将通道 控制寄存器中的 tType 位置位来配置。  

    ADC DMA 请求可被生成:

    当每个 ADC 转换结果被写入 ADC 组存储器时

    2.当 ADC 已将数据块写入 ADC 组存储器时

    或  

    当 ADC 完成所有计划进行转换的通道的转换后

    为什么要启用两个 DMA 请求? 我不建议同时启用#2和#3。