主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137
你(们)好
我们正在为 TMS570ls3137控制器开发项目中的 EMAC 驱动程序、出于测试目的、我们使用 TMS570ls3137评估板。 我们已将 EMAC 配置为 MII 模式、100 Mbps、全双工和广播模式。 如果以太网数据包大小为2000字节、并且在2个数据包中被分割为1500字节和500字节。 我们没有启用 Rx 中断、以及如何从应用软件轮询是否已接收到所有2000个字节? 我们只想在接收完所有2000个字节后处理接收到的数据。
谢谢、
Subash