This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:TM4C123GH6PGE:CAN0 base 的 CAN 协议问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053723/tm4c123gh6pge-tm4c123gh6pge-problem-can-protocol-with-can0-base

器件型号:TM4C123GH6PGE

你好


我以前曾问过我关于这个问题的问题,但我认为这个问题已经被锁定,因为自最后一个信息发出以来,时间已经过去了;

e2e.ti.com/.../tm4c123gh6pge-can-protocol-with-can0- 基础版

详情见标题。我分享了上述链接,但要作简要总结:

我无法与使用 TM4C123GH6PGE 设置的定制板上的 CAN0端口通信。 但我可以通过 CAN1端口使用相同的代码进行通信。
正如 Charles 在上一封邮件中所说的、我对电路板和 PB4-PB5引脚进行了必要的修改、simple_TX 代码仍然无法正常工作。 当我查看示波器时、我无法在引脚上看到任何内容。
如果电路板上存在问题、我通过电缆将引脚直接焊接到 CAN 收发器 TX-RX 引脚上。 这不会改变结果、仍然无法正常工作。

请重新打开旧主题、以免该主题变得混乱? 因此我可以将此消息移到这里。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayhan、

    我已为您解锁了该帖子、以便您现在可以在那里回复。 如果您有任何问题、请告诉我、但我现在将关闭此问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、感谢您的关注。

    但 该线程 仍处于锁定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayhan、

    几个小时前、它似乎再次自动锁定。 我再次解锁它。 请在接下来的6小时内回复、因为我不确定自动锁定的节奏。 回复后、自动锁定应再次被禁用30天。

    此致、

    Ralph Jacobi