This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MPU 锁定功能

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053650/tms570lc4357-mpu-lock-feature

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

对于在 TMS570LC4357控制器上运行的应用、加电后、我们将以特权模式(系统模式)运行、并且我们将按以下顺序配置 MPU 区域一次:
禁用- MPU
配置所有所需的 MPU 区
ENABLE - MPU。

但我们观察到、即使在这之后、也可以重新配置 MPU、即禁用和重新启用 MPU。
在这里、我们看到了一种保护 MPU 重新配置的方法、我们可以切换到用户模式、这将不允许重新配置 MPU、 但是、除此之外、我们还想知道是否有任何其他方法来锁定/保护 MPU、这样、一旦配置为特权模式、MPU 就不允许重新配置。

此致、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shivam、

    是的、使用 CP15寄存器 C1和 C6对 MPU 进行编程。 只允许特权模式下的存储器区域控制读写访问。 用户模式下的代码无法启用和配置 MPU。

    我不知道防止 MPU 重新配置的其他方法。