您好!
我试图避免多余的细节并过度解释-简而言之、当芯片唯一的东西是电源和接地时、我很好奇您是否可以通过 JTAG 在 CCS 中测试 TMS470MF06607与 TMS470MF06607的连接。
我以前从未为 uC 设计过 PCB、但在我看来、芯片需要的不仅仅是 VCC 和 VSS 才能与仿真器(XDS100-v3)进行通信。
为了澄清问题:客户为我提供了一个 PCB、其中包含一个仅供电的 TMS470MF06607、一个用于 OSCIN 的外部振荡器以及用于必要 JTAG 引脚的引脚。 XDS100-V3仿真器能否仅使用 VCC、VSS 和 OSCIN 向 UC 发送和接收数据、或者是否需要更多数据?
此致、
-C