This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:调试时、软件会停止、因此我无法从表达式表中看到值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1050853/tms570ls0432-while-debugging-the-software-is-stopped-so-that-i-could-not-see-the-values-from-the-expression-table

器件型号:TMS570LS0432

您好!  

我的主要问题是调试过程;软件调试过程突然停止。 它必须一直在调试。 但是、有时它会在1秒或1秒以上停止、很少不会停止。 我想调试软件、直到我停止程序。 此外、当它停止时、我必须 看到表达式表中0-1之间的值、因为这些值已标记;但是、在调试过程停止后、这些值可以视为另一个值。 因此、我需要终止编程、然后再次单击"调试"。 此外、当它停止时、如果我单击"恢复"按钮、我将采用下面的警告和表达式表。  

谢谢、  

Özden μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    老实说,我没有得到你的意见。 您能否发布代码并告诉我导致问题的指令或函数?