请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137-EP 主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137
您好!
我为这个问题创建了支持请求单、但建议我创建一个论坛帖子、以便与产品线工程师联系-
我们正在与对其项目供应链前景有疑虑的客户合作。 他们正在寻找能够满足以下电源要求的器件:
- 在未来3个月内提供50-100个内部开发单元
- 在2022-2023年期间逐步增加到+1000个器件以进行大规模生产(从现在开始至少30周)
我们目前正在考虑 使用 TMS570LS3137-EP以及 TMS570L 系列中的器件(在 此处列出)
我想知道您是否可以向我提供以下信息:
- TMS570LS3137-EP 和 TMS570L 系列在上述时间范围内的供电前景如何? 是否有符合上述要求的器件? 如果是、哪个器件型号? 我在 TI 的网站上看到、我提到的第一个器件的库存看起来不错(中期、但不是大规模生产)、但我使用产品选择器筛选的其他 TMS570L 系列器件的库存有限。
- 如果对供货前景不是很有信心、那么预留零件的程序是什么? 在接下来的~30周内、是否有办法预留+1000台设备以便进行大规模生产?
- TMS570LS3137-EP 封装是否与任何其他 TMS570L 系列器件兼容? 如果是、是哪一个?
- 是否有适用于 TMS570LS3137-EP 的功耗计算器? 从表5.5中的数据中我几乎可以肯定、该器件不符合我们的功耗要求(如下所述)、但如果有工具可以快速计算内核和多个外设的估算功耗、这将非常有用
为供您参考、我们正在寻找具有以下特性的器件:
- 至少100MHz 的时钟速度
- 极低功耗(<<1W)
- 至少一个 CAN 控制器
- 具有扩展温度范围(-55至+125C)和/或具有 AEC 认证的器件是首选器件、但不需要
谢谢、
Veronica