This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129中 EPI 的问题

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134564/tm4c129xnczad-a-question-for-epi-in-the-tm4c129

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好,

能否使用 EPI 接口与2个 tm4c129s 进行通信? 一个作为主器件、另一个作为从器件。

谢谢你。

此致

RAY YANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不这么认为。 TM4C129不能用作 EPI 接口上的从器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您的回答证实了我的怀疑、我在数据表中看不到"从属"一词、感谢您的回复。

    RAY YANG