请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
在启动时测试 DMA 功能后、我们禁用并复位 DMA。
由于安全手册建议读回寄存器、我们在每次写入时都回读 DMA GCTRL-Register。 在 GCTRL 中写入 DMARES 位时、我们不会得到该位的预期值1。
考虑到位的描述、在触发复位时、我本应该读取 DMARES = 1。 回读时、我们得到 DMARES = 0。
(Q1) DMARES 是否是"自动触发"位、该位只是将 DMA 复位并立即返回到0?
谢谢、此致、
最大