This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434:安全认证外设库

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1132664/am2434-am2434-safety-certified-peripheral-library

器件型号:AM2434

我们希望将 AM2434 Sitara 微控制器中的 M4F 内核用作第一个功能安全 CPU 内核。 我们需要初始化并使用一些专用 MCU 外设作为输入和与第二个内核的通信。 是否有适用于 M4F 内核的特殊功能安全外设库? 或者是否有任何准备好的单元测试可帮助我们认证 MCU Plus SDK 中的外设驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、

    AM243x 的功能安全 软件计划正在进行中。  让我们在内部进行检查、并在明天如期返回、如果有任何特殊考虑。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、

    正如 Prasad 在前面的评论中所提到的、我已经在内部与团队进行了核对 AM243x 的安全库正在进行中并正在进行评估。 我从内部来源看到的暂定发布日期大约为2023年1月。  

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以查看任何预发布库? 请求的功能包括:

    • IPC 通知/RP 消息
    • 简单 UART 驱动程序
    • 简单 SPI 驱动器
    • 简单计时器驱动器
    • 功能安全所需的自检功能。

    我们不需要任何操作系统实施、因为我们提供了自己的操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    您能否向团队核实早期版本及其所需功能?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    我 已在内部与安全库所有者进行了检查、目前我们没有任何可供发布的预发布驱动程序内容、因为所有模块都尚未在 AM243x 上进行评估。