Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的 TI:
下面是我们对安全诊断库使用情况的怀疑。
1.对于某些安全功能/诊断、SafeTI 库提供 API 名称。 但在某些情况下,CLK1 (低功耗振荡器时钟检测器)、CLK2 (通过 ECLK 进行外部监控)和 CLK5C (外部看门狗)被称为“由安全应用处理”。 这是否意味着 用户应用 必须在软件、硬件和系统中配置/启用这些测试?
2.在上述情况下、如果测试依赖于软件、是否有可用的示例代码?
对于某些诊断、 CLK6 (静态时钟配置寄存器的定期软件回读)和 CLK7 (写入配置的软件回读)。 两者之间的区别是什么?如何在用户应用程序中实现?
4.7.133将 DCC 用作程序序列看门狗是什么意思? 它是针对 N2HET/DCC 模块的诊断、还是与一个内部或外部安全装置(CLK5x)诊断等效/一样的诊断?
此致、
Monish