This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FlexRay

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044396/tms570lc4357-flexray

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

是否有一个具有柔性射线收发器的"开发板"可连接到 TMS570LC4357 Hercules?

那么、有几个问题..FlexRay 新手...

1) Hercules (TMS570LC4357)有两个物理 FlexRay 通道。。正确?。。。每个通道都可以单独运行?。

2) 2)我将使用多个 TMS570LC4357微控制器、每个微控制器执行不同的功能(即一个处理车辆位置/GPS 的"系统"、另一个处理雷达信息)...我希望将其中的每个"系统"都连接到多分支拓扑中的 FlexRay 网络... 话虽如此、我可以使用每个 Hercules 上两个 FlexRay 通道的数量1来连接到总线...正确?...与 CAN 相似(但显然不同)

3) 3)  是否有推荐用于 Hercuels 的柔性射线光固化剂?

最后...应用手册、开发板、代码等的任何链接 (我下载  了6646.tms570LS3137_FlexRay_Example.zip)作为另一篇文章。

一如既往...感谢 您的持续支持!

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    Flexray 的设计考虑了安全要求、以符合汽车行业的要求。 Flexray 总线提供两个通信通道:通道 A 和通道 B。可以将一个节点连接到这两个通道或其中一个。  通信可在两种模式下运行:

    • 容错模式:通道 B 上的通信与通道 A 上的通信同步  
    • 独立模式:通道 A 上的通信独立于通道 B 上的通信

    2.您可以将一个通道或两个通道连接到 FR 总线

    市场上有多个品牌。 我之前尝试  过 NXP 的 TJA1080和 TJA1082。  

    不、我旁边没有应用手册。 我没有任何包含 FR 收发器的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    一位代表告诉我:

    TI 根据特殊 NDA 为 TMS570LC4357提供 MCAL 驱动程序。

     

    我在马萨诸塞州的办公室没有运气。

    如果您能让我与 TI 代表联系、让我实际获得我所需的一切、我需要在这里获得一些真正的帮助

    谢谢你

     感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请向我发送一封私人邮件、告知您公司的全名、您的联系信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    收到您的私人邮件。 我将关闭此主题。