This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:是否有计划让 AM2432或 AM2434投入全面生产?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044533/am2434-is-there-a-plan-for-when-the-am2432-or-am2434-is-planned-to-go-to-full-production

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2432

我对用于下一个设计的 AM2432或 AM2434 (待定)器件非常感兴趣。  

您能告诉我该系列何时完成预生产并投入到全面生产中。

我们希望在2022年第3季度或第4季度实现新产品的全面生产。

我首先尝试了客户支持、他们建议我在 e2e 论坛中提出、因为该器件是预量产器件。

电源 我知道当前半导体短缺会影响我们的计划和 TI 计划。