This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:以太网端口

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043641/am2431-ethernet-ports

器件型号:AM2431

你好!

 是否可以在     配置为 RGMII 的"工业以太网外设"和"工业以太网外设"的同时运行两个"MII_G_RTX"端口?

BR、

/Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MII_G_RT 和 工业以太网外设(IEP)是 PRU-ICSSG 中的独立模块。   更多详细信息、请参阅 AM64x/AM243x 技术参考手册(修订版 C)中的第6.4.11和6.4.13节。

    我们可以 同时运行2个 RGMII 端口和2个 IEP 计时器、但此处缺少详细信息。 那么、您能否详细说明您的问题?

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    很抱歉不清楚。

    是否可以同时从 PRU_ICSSG0和 PRU_ICSSG1中获得3个 RGMII 端口?

    BR、

    /Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    每个 PRU_ICSSG 可以有两个 RGMII 端口。 因此、这是可能的、但不能与 EVM 板一起使用。

    此致
    Dhaval Khandla