This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:存储器验证日志

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043740/tms570ls3137-memory-verification-log

器件型号:TMS570LS3137

Code Composer 具有以下调试选项:

验证选项: 代码/数据加载到器件后、设置对其执行的验证级别。 这是通过从器件的存储器中读回代码/数据并将其与主机中的可执行文件进行比较来实现的。 选项包括:

  • Full (完全): 回读加载到器件的整个程序。 这是 MSP430的默认选项。
  • FAST: 只读回加载到器件的前20个字和后20个字。 这是所有其他器件的默认选项。
  • 无验证: 不执行验证

CCS 是否会产生用于存储器验证的伪影? 我需要证据证明加载的内容与我提供的程序相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    验证操作期间不会生成任何日志。 如果验证成功、则输出窗口中仅会显示一条消息、指示是否成功。 如果出现故障、它将输出遇到第一次故障的地址的消息。 遇到第一个故障后、验证将停止。 因此,可能还有进一步 的不一致之处,没有报告。  

    如果完整验证通过且没有错误、则表明加载到目标的内容与*。out 文件中的程序内容匹配。

    谢谢

    Ki