This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DWWD/DWD 何时将被禁用?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135333/tms570lc4357-dwwd-dwd-when-will-it-be-disabled

器件型号:TMS570LC4357

"一旦启用 DWD、除了系统复位或上电复位外、它不能被禁用"

'与 DWD 一样、DWWD 在上电复位后被禁用'

两个引号均来自 TRM。 我不确定何时禁用看门狗。

通过写入 SYSESR 触发的复位是否会禁用看门狗。

谢谢、

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H\I  Avinash、

    DWWD 可通过系统复位或 PORRST 禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、
    感谢您的快速回答!
    写入 SYSECR 以生成软件复位(热复位)是否会禁用看门狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    是的、写入 SYSECR 寄存器将生成系统复位、这也将禁用看门狗。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。