您好!
我需要 具有 TM4C1294NCPDT 的接口并行 NAND 闪存(MT29F32G08ABAAA)
我的问题是,我能否将 nand 闪存与 Tiva 的 EPI 连接起来?
如果是,我可以在哪种模式下?
如果没有、我可以使用哪个接口?
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要 具有 TM4C1294NCPDT 的接口并行 NAND 闪存(MT29F32G08ABAAA)
我的问题是,我能否将 nand 闪存与 Tiva 的 EPI 连接起来?
如果是,我可以在哪种模式下?
如果没有、我可以使用哪个接口?
谢谢、此致
您好、Raone、
EPI 通常不适用于 NAND 闪存、也不适用于该 NAND 闪存、因为 EPI 需要连接地址引脚才能从特定地址读取存储器数据。
NAND 闪存通常与四路 SSI 相连。
这种特殊的 NAND 闪存不适合 TM4C、我认为没有一种干净的解决方案可供使用。 位拆裂 GPIO 是唯一的选择。
我建议改为查找一个四路 SSI NAND 闪存来与器件对接。 如以下 TI 参考设计 :https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM
此致、
Ralph Jacobi
您好、Raone、
对于您选择的 NAND 闪存、EPI 和 QSSI 都不工作。 我阅读 MT29F32G08ABAAA 的数据表以了解接口。
它使用8个信号宽的数据接口、无需任何地址线。 EPI 必须 连接地址线。 此外、具有寻址功能的 EPI 被限制在512Mb、其中您选择的 NAND 闪存为32Mb。
QSSI 是一个四线制接口、因此与 MT29F32G08ABAAA 的八线制接口不兼容。
TM4C 外设无法默认访问该存储器、唯一可能的选择是尝试使用并位 bang GPIO、但我不确定这是否可行。
此致、
Ralph Jacobi