This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023291/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

 我需要 具有 TM4C1294NCPDT 的接口并行 NAND 闪存(MT29F32G08ABAAA)  

我的问题是,我能否将 nand 闪存与 Tiva 的 EPI 连接起来?  

如果是,我可以在哪种模式下?

如果没有、我可以使用哪个接口?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raone、

    EPI 通常不适用于 NAND 闪存、也不适用于该 NAND 闪存、因为 EPI 需要连接地址引脚才能从特定地址读取存储器数据。

    NAND 闪存通常与四路 SSI 相连。

    这种特殊的 NAND 闪存不适合 TM4C、我认为没有一种干净的解决方案可供使用。 位拆裂 GPIO 是唯一的选择。

    我建议改为查找一个四路 SSI NAND 闪存来与器件对接。 如以下 TI 参考设计 :https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、

    感谢您的回答、

    在这里、我将使用并行 NAND 闪存、它是否能够使用 QSSI 进行连接。

    之前我使用过 NAND 闪存、该闪存对于我使用的 QSSI 是串行的。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了与 EPI 相关的信息

    片外设备接口(EPI)通过并行路径与片外设备相连。 与 SSI、UART 和 I2C 等通信外设不同、EPI 模块的工作方式与片外设备和存储器的总线类似。(第59页)

    但是,我如何才能进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raone、

    对于您选择的 NAND 闪存、EPI 和 QSSI 都不工作。 我阅读  MT29F32G08ABAAA 的数据表以了解接口。

    它使用8个信号宽的数据接口、无需任何地址线。 EPI  必须 连接地址线。 此外、具有寻址功能的 EPI 被限制在512Mb、其中您选择的 NAND 闪存为32Mb。

    QSSI 是一个四线制接口、因此与  MT29F32G08ABAAA 的八线制接口不兼容。

    TM4C 外设无法默认访问该存储器、唯一可能的选择是尝试使用并位 bang GPIO、但我不确定这是否可行。

    此致、
    Ralph Jacobi