This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ECLK 输出抖动

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1022394/tms570lc4357-eclk-output-jitter

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我的客户 在一些 设计中注意到、他们使用来自 TMS570LC4357 MCU 的 ECLK 输出作为以太网收发器参考时钟输入(25MHz)。 他们能够测量该时钟、发现 它具有大量抖动、 可能超出 PHY 收发器范围。  

您对此 TMS570的 ECLK 输出是否有规格(容差、抖动等)? 我似乎找不到规格表中所述的规格。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    如果 PLL 是 ECLK 的时钟源、晶振和 PLL 的抖动也会传播到 ECLK 引脚。 ECLK 输出时钟的抖动比晶体的抖动大得多。 电源噪声(接地反弹、VCCPLL 噪声)是造成 PLL 抖动的最大因素。 ECLK 通常用作 器件工作频率的指示 器、以检查器件是否以正确的频率工作。

    我们没有 ECLK 输出时钟的抖动规格。