请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 尊敬的团队:
关于《技术手册》第7章的一部分、
1、RAMT 寄存器可以写入。 写入数据的功能是什么? RAMT 寄存器中 DWR、SMS、PLS 和 RLS 的功能是什么? 实际含义?
2.如何执行故障处理以降低 FSRC 的价值和 FSRDL 记录的数据的含义? 算法背景模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
关于《技术手册》第7章的一部分、
1、RAMT 寄存器可以写入。 写入数据的功能是什么? RAMT 寄存器中 DWR、SMS、PLS 和 RLS 的功能是什么? 实际含义?
2.如何执行故障处理以降低 FSRC 的价值和 FSRDL 记录的数据的含义? 算法背景模式?
您好 Susan、
DWR 指定要测试的 RAM 的数据宽度。
SMS 是选择支持的 RAM 裕度。 这是一项已停产的功能、不受支持。
PLS 是管道延迟选择。 PBIST 支持针对大芯片的可编程 RAM 管线延迟。
RLS 是 RAM 延迟选择。 PBIST 支持多 RAM 延迟。 PBIST 控制器每 N 个周期发送一次访问、其中 N 是 RAM 等待状态的数量。
2. FSRDLx 包含故障数据。