请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的团队:
请帮助检查以下信息。
1 减少 FSRC0/FSRC1中值的过程是什么?

2 我选择在第一次自检 失败后恢复。 但 自检 再次失败。 该寄存器是否会记录自检 再次失败的地址?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
请帮助检查以下信息。
1 减少 FSRC0/FSRC1中值的过程是什么?

2 我选择在第一次自检 失败后恢复。 但 自检 再次失败。 该寄存器是否会记录自检 再次失败的地址?

您好 Susan、
RAMT 的价值是什么? 重新执行 PBIST 不会停止错误。
pbiststop()中有一个软件错误。 HCG 生成的 pbistStop()函数缺少 PBIST 控制器的复位信号。 下面的函数是更新的 pbistStop()。 请更新 HALCoGen 生成的例程、以匹配以下内容。
void pbistStop(void){/* USER CODE BEGIN (20) */ pbistREG->PACT = 0x0U; systemREG1->MSTGCR &= 0xFFFFFFF0U; systemREG1->MSTGCR |= 0xAU; systemREG1->MSTGCR &= 0xFFFFFFF0U; systemREG1->MSTGCR |= 0x5U;}When you perform the PBIST, please make sure the memory group you selected for the test does exist in this device, and the proper algorithm is used for the test.