This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:TM4C1292NCPDT 引导加载程序

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017825/tm4c1292ncpdt-tm4c1292ncpdt-bootloader

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC2564

在许多其他器件上有多年的发展历史、但对 Tiva 来说是新的。 我们有一款传统产品、将 Tiva 用作主处理器、并有一款北欧 nRF51接收传感器数据并将其传递给 Tiva。  我已附上系统的方框图。 我们目前正在使用与 Tiva 的 USB 连接 来运行 ROM 引导加载程序、以通过 Windows 应用程序更新固件。 这是完美的。

请求通过 Android 设备无线完成固件更新过程的电源。  因此,我们正在调查这是否可行,是否确实值得进行所需的一切工作。  电路板没有以太网。  我已附上我们系统的方框图和显示 Tiva 可用接口的原理图页面。

我们有一个经典蓝牙连接(使用 TI CC2564外部蓝牙芯片)、目前正在通过 Tiva UART 引脚 PN0、PN1、PQ4、PQ5进行通信的 HID 器件上进行枚举。

此外、我们还有一个北欧 nRF51 BLE 微控制器、它通过两个选项与 Tiva 通信。
a)通过 Tiva 端口引脚 PJ0和 PJ1实现的 UART
b)通过 Tiva 端口引脚 PF0、PF1、PF2、PF3的 SPI

我们需要 Tiva 专家的知识。   

1.更新 Tiva 的最佳路径是什么(上面的#1或#2a/b)?

2.有没有人写过基于 Android 的主系统或知道在哪里找到示例代码?

我们非常感谢大家就如何最好地实施这一目标提出的任何一般性建议。

 


我们已安装 TivaWare 2.2.0.295、读取 TivaWare 引导加载程序(SPMU301E)、并读取 TM4C12X 微控制器上串行引导加载程序的编程器实现(SPMA074A)。

什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="491971" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1017825/tm4c1292ncpdt-tm4c1292ncpdt-bootloader ]1. 更新 Tiva 的最佳路径(上面的#1或#2a/b)是什么?

    我不熟悉您的应用、不知道 MCU 将处于什么环境以及 Android 主机设备与 MCU 之间的距离。 您需要调用哪个接口最适合更新应用程序。 我可以说、大家可能已经知道、通过阅读引导加载程序用户指南、TivaWare 中提供了支持通过 UART、SPI、USB 等进行引导加载的示例。  

    [引用 userid="491971" URL="~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1017825/tm4c1292ncpdt-tm4c1292ncpdt-bootloader "]

    2.有没有人写过基于 Android 的主系统或知道在哪里找到示例代码?

    [/报价]

    抱歉、我们对主机端 Android 应用没有任何了解。 我希望您可以通过在决定引导加载的接口后执行一些 Google 搜索来找到一些提示或示例。