This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在独立命令行中的程序加载/闪存之后、Uniflash 运行目标器

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137812/uniflash-uniflash-run-targer-after-program-load-flash-in-standalone-command-line

器件型号:UNIFLASH

大家好、我需要在 Uniflash 的独立命令行中执行程序加载/闪存操作后运行目标、但我找不到任何参数来执行该操作。

它在程序窗口中运行良好、但我需要在独立命令包中使用它。

谢谢你。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要与 UniFlash 工程师联系。 我将在收到任何更新时传递这些更新

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个额外的参数需要传递到 dslite 以运行目标。 它是:-u 或-run

    即使选中了复选框,独立包中的脚本也不会有此参数。 您可以自己打开脚本并将参数添加到调用 dslite 的位置(通常为 bat/sh 文件的第14行)。

    谢谢

    Ki