This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:同时使用 MIBSPI1和 MII

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137371/tms570lc4357-use-of-mibspi1-and-mii-together

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、TI 团队、

我正在使用 TMS570LC4357微控制器板。 应用是通过以太网接收数据并使用 MIBSPI1发送数据。  但是、在 HALCoGen 中配置引脚多路复用器时、如果显示5个冲突、如下所示:

  1. MIBSPI1SIMO[1]和 MII_TDX[3]
  2. MIBSPI1NCS[1]和 MII_COL
  3. MIBSPI1ENA 和 MII_RXD[3]
  4. MIBSPI1NCS[5]和  MII_RXD[0]
  5. MIBSPI1NCS[0]、MIBSPI1SOMI[1]和  MII_TXD[2]

问题是、是否可以同时使用 MII 和 MIBSPI1? 如果是、则 HALCoGen 配置应该是什么?

此致、

H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trivedi、

    如果您将下面突出显示的引脚用于 MibSPI1通信、那么您可以在应用中同时使用 MII 和 MibSPI1。

    请注意、这适用于 GWT 337封装

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish 您好、

    感谢您的快速响应。

    只需检查、MIBSPI 有多个 CS 引脚(可能为0至5)、也有多个 MOSI/MISO 引脚(0至1)。 在所有这些情况中、您是否可以使用 CS4、CS5 (并将 CS0保留为 CS3未使用)以及类似的 MOSI[0]、Miso[0]并将  MOSI[1]、MSO[1] 保留为未使用状态?

    此致、

    特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trivedi、

    是否可以使用  CS4、CS5 (并将 CS0保留为 CS3未使用)?

    ANS)是的、我们只能使用 CS4和 CS5而不是其他 CS 线路。 我们只需在 GIO 模式下配置未使用的 CS 引脚

    完成上述配置后、只需为传输组(TG)选择 CS、以便在发送相应的 TG 数据时、仅激活该传输组中选定的 CS 线路。

      

    是否可以使用 MOSI[0]、MISO [0]并将  MOSI[1]、MISO [1] 保持未使用状态?

    ANS)是的、如果您仅使用 MOSI[0]和 MISO、MOSI 和 MISO 中的多条线路 用于并行模式通信、这是可以的。 这种并行模式有助于实现多倍数据速率、但即使我们在正常模式而非并行模式下使用、也没关系。 通常、大多数客户只喜欢正常模式。 有关并行模式的更多详细信息、请参阅第28.2.6.6节。  

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish 您好、

    我认为这是可行的。 我将最终确定我的原理图、并在需要时返回给您。 感谢您的支持。

    此致、

    特里维迪