This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:获取'ACK FAILE'错误消息

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158264/uniflash-getting-an-ack-failed-error-message

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

大家好、

美好的一天! 您能在下面帮助我们客户的问题。  

当我尝试使用 Uniflash for CC3200 Launchpad 烧录固件时、收到"ACK FAILED"错误消息。 根据 FTDI 站点中提供的说明、我测试了 FTDI 实用程序的 RS232以纠正这种情况。 由于测试结果为负值、我刚刚移回尝试使用 Energia 之前工作正常的示例固件。 但是、在测试完成后、我的 PC 无法在设备管理器中识别电路板本身、并且弹出"Bootlader Attempt Failed"错误。 请尽快指导我。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们能够回答这个问题的工具人员目前已用完、几天后将返回-他将在回来后立即回复。  

    请验证 SOP 行是否符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于上述问题、也可以听到相同的声音。 当我尝试使用 Uniflash for CC3200 Launchpad 烧录固件时、收到"ACK FAILED"错误消息。 根据 FTDI 站点中提供的说明、我测试了 FTDI 实用程序的 RS232以纠正这种情况。 由于测试结果为负值、我刚刚移回尝试使用 Energia 之前工作正常的示例固件。 但是、在测试完成后、我的 PC 无法在设备管理器中识别电路板本身、并且弹出"Bootlader Attempt Failed"错误。 请尽快为我提供相关指导、因为我的截止日期很短。

    此致、

    Peshala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望使用 FTDI 实用程序时不会刷新 FTDI 模板。

    设备管理器上是否出现任何错误? 即使模板已刷新、您也应该得到一些东西。

    您是否使用了 FTprog 实用程序? 如果是、您能否分享从器件获取模板的结果?

    Shlomi